This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在简单观测器 PTM 模式下无法读取 RSSI

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1353399/cc2640r2f-fail-to-read-rssi-in-simple-observer-ptm-mode

器件型号:CC2640R2F

您好!

我们在简单 oberserver 中启用了 PTM、并测试8条 HCI 命令。 但无法通过 HCI_ReadRssiCmd 读取 RSSI。

我们 Ext_Modem 首先发出"HC382-R44xCmd"、然后尝试获取 RSSI、主机测试成功、观察器示例中的失败、PTM 模式。

有什么解决方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我可以、在 host_test 案例中返回的 RSSI 似乎也不正确(0x7F)-这可能表示没有接收到数据包。

    PTM 并未启用所有命令。 其中,HCI_ReadRSSI ()命令不在 PTM 模式中启用。

    我希望这将有所帮助、

    此致、