This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:SEGGER Jlink 进行刷写?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2674P10, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1353093/cc2674p10-segger-jlink-for-flashing

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSEGGERCC1354P10

您好!

目前我们正在使用  CC2674P10、我们可以使用 Segger Jlink 在 Code Composer Studio IDE 或 Uniflash 中进行刷写或调试吗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 prathmesh:

    对于  CC1354和 CC2674、CCS 12.7应支持 SEGGER J-Link。

    通过参考  用户指南中 CC13x4或 CC26x4部分上运行的软件示例、可以轻松地将 CC1354P10迁移到 CC2674P10、但这应 不仅仅涉及编程器/调试器设置的代码/工程。  Uniflash v8.6已与 CCS v12.6同步、因此请进一步验证它是否支持此器件的 Segger J-Link。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应 、我将浏览文档、如果有任何疑问、我们会回复您。

    谢谢。此致、

    P·R·布拉格