This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:关于 CC2340R5-Q1的频谱屏蔽

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1351793/cc2340r5-q1-about-spectrum-mask-of-cc2340r5-q1

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

您好、TI 团队、

  我们将对具有 CC2340R5-Q1器件的蓝牙板进行一些认证。 我们可以通过 HCI 命令控制 DUT。

  但我们发现面罩形状有点奇怪、且底部噪声较高、除此之外还有一些毛刺。 我们尝试使用 SmartRF 残桩8来控制 DUT 发送信号、它可以正常工作。

  我所描述的情况如下:

 通过 HCI cmd、功率8dBm 实现2480Mhz 掩码控制:                   由 SmartRF Studio 8进行的2480Mhz 掩膜控制、 功率8dBm:                        

                     

   为什么它通过扩散工具表现出不同的峰形状? 如果我们会 通过 HCI cmd 获得对称掩模并且没有毛刺、我们该怎么做?

   这是我们使用的项目,如果你有任何想法,请帮助我们,谢谢。

e2e.ti.com/.../0410.host_5F00_test_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您提供的图表-我已经向我团队中的某个人报告、跟进并调查此情况。 您能否向我确认您正在为 CC2340R5使用的 SDK 版本以及 Smart RF Studio 8的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、


    您还能确认您调用的 HCI 命令和左图上的参数是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

      我们要确保的是如下图所示(左图--由 HCI cmd 控制, 右图--由 SmartRF Studio 8控制)

    1、SRRC 带内发射限值为-33dBm/100KHz、允许带值为+/-250%、图中以蓝色标示、但左图中 HCI cmd 控制的带宽非常接近甚至超出限值。 但 通过 SmartRF Studio 8控制、右侧图片的裕度就足够了。

    2.我们可以看到左图的底部噪声(-40dBm)明显高于右图的底部噪声(-55dBm)。

    3.左图可能会消失一些 毛刺,即使它是传导方式,它是在 屏蔽盒。

       因为当我们 从 TI 官方网站下载 simplelink_lowpower_f3_SDK_7_40_00_64版本时、无法正常工作。 因此、我们请求 TI 团队提供链接 CC2340R5:host_test demo test test test 失败- Bluetooth 论坛- BluetoothRegistered︎ 应用程序- TI E2E 支持论坛、而 TI 团队以下面的 zip 文件形式为我们提供了该项目。 然后、我们导入工程、并将其刷写到我们的 DUT 和 HCI cmd 工作正常。  但我不确定版本、可能是 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64。

        这是我的周围:

        

       主机测试 LP EM CC2340R5版本:从 TI 团队获取 e2e.ti.com/.../8228.host_5F00_test_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

       SDK 版本:不确定

       Code Composer Studio 版本:12.6.0  

       Smart RF Studio 8: v1.0.2

       HCI cmd--- HCI_LE_TransmitterTest:

        对于1M 2402 TX cmd: 01 1e 20 03 00 25 00

        对于1M 2442 TX cmd: 01 1e 20 03 14 25 00

        对于1M 2480 TX cmd:01 1e 20 03 27 25 00

      

       谢谢

       此致、

       安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

      新的 启示!

      我将 HCI cmd 更改为 HCCc Cc Cmd(2480mhz) Ext_Modem 01 08 FC 02 00 27 ,我得到正常掩码:

      但功率仅支持0dBm。 因为当我想发送 set power cmd 时、它会提醒我不受支持的 cmd。

       为什么 不同的 HCI cmd 导致不同的掩码? 如果现在最新的 CC2340 SDK 支持 cmd-HC4480PowerCmd Ext_Set?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

      在主机测试项目中,我发现了可以改变 Ext_Modem t45xCmd 的 deafault 功率的地方,我认为它工作正常。

       但我们仍然被 cmd 、HC3852 Ext_Modem、xCmd 和 HCI_LE_TransmitterTest 混淆、 它们如何产生不同的结果? 如果您有任何想法、请告知我们更多相关信息。 谢谢。

       此致、

       安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    要更改 TX 功率、您是否可以尝试使用 Hcntcams Ext_Set t说 xPowerDbmCmd? 您也可以 先使用 HCSCOND Ext_Set Drabl tmTxPowerbmCmd 来更改最大功率。  

    我很高兴你看到了一个很好的测量结果 HCC52 Ext_Modem

    HC3852 Ext_Modem TxCmd. 使用调制或未调制载波音调、在与指定射频信道相对应的频率启动连续的发送器调制解调器测试。  此调制解调器测试可用于部分满足 ARIB STD-T66等标准中特定的无线电法规要求。
    请注意、控制器复位将由 HCI_EXT_EndModemTestCmd 发出。

    HCI_LE_TransmitterTest 用于启动发送直接测试模式测试。

    您可以在此处查看更多信息:  
    文件://"C:/ti/simplelink_lowpower_f3_source_sdk_7_40_00_64/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_ cci_博 文_Confident_api.html#hci-ext-modemtesttxcmd 指南/hci_ext_api.html#hci-ext-modemtesttxcmd

    建议 在此类用例中使用 HC45Cl Ext_Modem TxCmd。

    如果您有更多问题、敬请告知。 非常感谢!

    此致、

    羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cashmere:

      感谢您的信息!

      我们将使用 HC3872 Ext_Modem TxCmd 通过 HC3872 Ext_Set tahsxPowerDbmCmd=8dBm 的认证。

      此致、

      安妮