This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640:直接测试模式 HCI 接口设置

Guru**** 2921390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1351032/cc2640-cc2640-direct-test-mode-hci-interface-setup

器件型号:CC2640

您好!

我目前正在设置直接测试模式以进行1M PHY 测试。

芯片:CC2640F128。

BLE 堆栈版本:2.2.7。

IDE:CCS 7

射频测试软件:BTool.exe

二进制文件是根据直接测试模式设置说明从 Host_Test 项目中构建的。

最终产品二进制文件基于简单外设示例。

现在、我已经将 UART 用于2线 DTM 测试、但当我看一下文档的第3节:如何使用您的蓝牙产品进行射频无线电测试: https://www.ti.com/lit/an/swra737a/swra737a.pdf?ts = 1713364231908

有些测试命令缺失、这是否意味着我不能选择1M PHY 进行测试?  

1.失踪的 HC382/HC387RxCmd Ext_Enhanced demTestTxCmd 和 Ext_Enhanced demTestRxCmd

2.缺少  HCI_LE_EnhancedTestTxCmd 和 HCI_LE_EnhancedTestRxCmd 。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingxiao:

    感谢您的联系。 您能否确认您是否正在使用 SDK 中的 ble5stack (ble5)或 blestack (ble4)目录文件? HCCr80TestXXCmd()允许您测试多个 Ext_Enhanced,但取决于您使用的 PHY 版本(以及 BTool)。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的回复。

    我正在使用此 SDK: BLE-STACK 2.2.7、有点令人困惑、不确定是 BLE5还是 BLE4、

    BTool:v1.41.11 (随附堆栈2.2.7)。 我还检查了 CC2640F128、它  支持  LE 1M PHY。 那么、这是否意味着我将无法看到这些 HCI 命令?

    尊重,

    明晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingxiao:

    该堆栈支持 BLE 版本4.2、该版本仅实现1M PHY。 另一方面、 BLE5 还支持 EnhancedTest 类型中包含的其他 PHY (2M 和编码)。 您正在尝试实施什么测试?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 这确实解决了我的问题!  

    我将尝试实现1M PHY 测试。  

    尊重,

    明晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingxiao:

    很高兴听到这个消息。 您是否试用过 SDK 中附带的 BTool 版本?

    应用手册中提到了使用 ble5的器件的用例。

    Br、

    大卫。