This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:蓝牙音频源产品设计建议

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1353142/boostxl-cc2650ma-design-advice-for-bluetooth-audio-source-product

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2340R2

我们希望将 A2DP 音频源功能添加到我们的现有产品中。

我们需要通过蓝牙向现成的蓝牙扬声器发送麦克风音频。 连接 到此类元件。  单声道、低比特率可以接受

A2DP。 和 RCP 配置文件、允许扬声器使用我们的器件控制播放/暂停、只显示一个按钮进行配对。

尽可能减少开发工作量、理想情况下您有一个我们可以使用的示例电路和固件示例

我发现这个看起来很有趣 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC2650MA

这个 https://www.ti.com/product/CC2564MODA

我还应该考虑其他选项吗?

良好的 TX 功率、低功耗以及紧凑的 PCB 尺寸至关重要。  

当前产品还采用 nrf52833和 coded_phy 周期性广告(每秒12次)来发送 其他数据、因此我们可以考虑使用一个仅用作 A2DP 音频源的配套 IC、它具有自己的天线、 或者可以使用具有同步 CODED_PHY 周期性公布的双模 A2DP 的一体式解决方案。 但很明显,这可能需要付出更多的发展努力,而我们确实希望避免这种情况。

我想知道你会建议什么,任何帮助都很感激.  

此致、

-杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    A2DP 是经典蓝牙配置文件(不是低功耗蓝牙配置文件)、因此我建议查看 CC2564C 器件系列(请打开专用主题帖讨论该部分)。

    如果可以的话、您可以用 CC2340R2器件来替代 nrf52833并降低成本。

    我希望这将有所帮助、

    此致、