This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:Bluetopia 协议栈上的 BQB 测试失败问题。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1349909/cc2564cstbtblesw-bqb-testing-fail-issue-on-the-bluetopia-stack

器件型号:CC2564CSTBTBLESW

您好、TI!

我们将使该器件进行 BQB 测试。

我们在许多测试案例上观察到故障、我们无法直接控制这些测试案例。

背景知识。

*通过 HFP、A2DP、PBAP 配置文件和 BLE 与手机连接的蓝牙设备。

*我们支持接听电话、拒绝电话、结束电话、语音助手调用、音乐播放、 暂停、下一个和上一个。

*我们的应用程序是在 AUDIOAPI 和 HFRE 音频 API 的基础上开发的。  

面临的问题

*设备不会拒绝接收 AVDTP(GAVD)与不支持的频率、编解码器等的连接。

*失败的测试案例包括 A2DP/SNK/AVP/BI-03-C、A2DP/SNK/AVP/BI-08-C  等(全部属于 A2DP/SNK/AVP 失败)。

*我们无法访问 GAVD 层进行修改以拒绝连接。

请帮助我们尽快解决此问题、因此生产延迟。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    这用于 BT sig 认证吗? 如果是这样,bluetootopia 已经通过了配置文件资格认证,我们支持的功能可以在这里找到。

    https://launchstudio.bluetooth.com/ICSDetails/185918

    获得器件资质认证时、可以使用此 QDID

    此致!

    罗格利奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    BQB 的测试机构要求它们单独运行配置文件测试。   

    我们发展到 大多数的测试. 我们在某些情况下面临故障。   

    设备未拒绝 A2DP、Lime 不同 MTU、位池等参数错误的连接。

    您可以考虑、如果是这种情况、我们必须自行测试 BQB 测试。、我们可以有什么解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    我看到我可以做些什么来帮助这里,但我不承诺太多因为 bluetootopia 已经通过了认证。 您能否指定配置文件出现故障的 IC 的哪些部分。 (例如 A2DP 表4项目1)

    然后、我可以尝试从末端进行测试。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    我们面临着多个问题、大多数多个测试用例都位于 A2DP/SNK/AVP/部分。

    您是否参考了 A2DP_ICS 文档以了解表号和项?  

    我将在此处附上 PTS 套件的屏幕截图。

    从我们用于 ICS 测试的设置来看、我无法直接按表和行列出测试用例、我理解、测试用例是表中列出的情况的组合。

    您可以在屏幕上看到写入的故障描述。

    AVP 部分下的所有测试都失败。 原因是器件未以不支持的类型/格式等响应 SRC。

    有关故障的详细信息、我建议您参考以下文档。

    蓝牙 SIG A2DP_TS (A2DP 测试用例)

    此文档与 ICS 故障 ID 同步。

    谢谢!