大家好、
我的客户使用 BTool + CC2340R5 (host_test FW)作为中央设备。 外设为 CC2340R5 (based_ble)。 在中央连接到外设后、他希望通过 BTool 获取 RSSI。 您能指示哪个 HCI 命令可以从外设获得数据包的 RSSI 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jerry、您好!
我建议您查看以下两本指南材料:
Br、
大卫。
Jerry、您好!
您能否与我分享您在 BTOOL ( 运行 host_test 的 CC2340R5)与 basic_ble 之间建立连接后读取 RSSI 值所遵循的步骤?
您是否通过了正确的连接处理程序?
如果要使用 basic_ble 运行中心角色而不是 BTOOl 尝试执行此操作、也可以使用 HCI_ReadRssiCmd (ConnHandle)进行验证。
Br、
大卫。
Jerry、您好!
我已经能够在按照您的步骤修改距离时获得不同且相干的 RSSI 测量。
我根据屏幕快照看到的问题是您正在使用的 BTOOL 版本。 请确保您使用的是 cc2340R5 SDK 中包含的 SDK (对于最新的 SDK、该 SDK 的版本应为1.44.02 - simplelink_lowpower_f3_SDK_7_40_00_64)、而不是另一个 SDK 中的一个(您使用的是另一个器件的一个)。
Br、
大卫。
付玉婷您好!
我建议查看用户指南的以下部分: 生产和直接测试模式(PTM、DTM)。
在该 SDK 中、我们有一个 PTM 示例、您也可以将其用作参考: \examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\basic_ble_PTM
Br、
大卫。
尊敬的 Fuyu:
首先、您需要将 HCI_Reset (0x01 03 0C 00)设置为 CC2340R5。 请参考以下链接。