您好!
针对什么应用是使用的32kHz 晶体振荡器的时钟(我只知道它与 RTC 功能一起使用、但我不使用 RTC 功能)。 如果我想节省成本并使用内部32kHz 振荡器、会有什么影响、我应该如何验证其可行性?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此版本是否已支持此功能? [/报价]不可以。抱歉。 即将推出的版本中将支持该功能。
我有一个使用"connection_monitor"项目的项目,这也可以使用内部晶体振荡器吗?由于连接监视器需要密切跟踪两个低功耗蓝牙节点之间的流量并在低功耗状态之间进行转换、因此需要外部 LFXTAL。
此致、
拉斐尔
[/quote]
否。 抱歉。 即将推出的版本将支持该功能。
您好!
我做了一项使用内部32k 晶体连接和传输数据的测试、在两个方向上以12k/s 的速率传输没有数据包丢失、在连接后24小时没有断开连接、并且与我当前版本的 SDK 相比没有其他异常、但功耗增加了几微安。 它是否被认为可行。
您好!
您可以想象、当我们对器件及其内部外设进行表征时、我们始终需要考虑温度和电源范围、以及大规模制造所带来的正常部件可变性。 这就是为什么我无法在客户现场使用定制设计的产品进行单次测试、尤其是在数据表或 TRM 中提供的书面规格之外使用该产品时。
因此、如果您知道您的产品的使用条件始终与您的测试环境相匹配、则我建议全面验证您的产品并假设以这种方式使用器件的风险。
此致、
拉斐尔