因此、我 有 一个适用于 IDE 和预封装构建环境的分支机构、这对许多固件开发人员来说是通用的。 我对 CCS 及其实现方式一无所知、但我觉得每次处理 IDE 级抽象时、我都错过了一些有关代码/实现的重要知识。 此外还有 bloat 问题。
考虑到这一点、我一直在尝试将 CCS 项目移至具有 Makefile 的外部编辑器;请注意、我不会在这方面进行开源操作、因此很乐意在命令行级别使用 TI 工具。
我将 CCS 的控制台输出用于构建过程、并根据该输出汇编了 Makefile、后者现已正常运行。 我遇到的问题是这些工具都打包在 CCS 中、这意味着为了重新创建环境、仍然需要完全安装 CCS。 我已经看到编译器作为单独的下载提供、所以这 看起来不是 问题。 然而、XDC 工具似乎 完全在 CCS 内分发、虽然 情况并非总是如此。
也许我没找到什么内容、但 XDC 现在是否明确 绑定到 CCS? 是否有办法在不完整安装 CCS 的情况下运行这些工具?
谢谢。