大家好!
我们的固件应用程序使用的是 seconds_set ()和 seconds_get () API,没有使用 __TI_time_uses_64。
从现在开始,到2038年,什么是 seconds_get ()将返回?
我知道我们可以在某个位置添加偏移来考虑不是1900年、而是较新的基准时、但我不认为这是最巧妙的解决方案。
我们是否需要使用 __ TI_TIME_USES_64来更新我们的软件和固件?
请像我五岁一样解释、因为时间问题非常抽象。
祝你度过美好的一天!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我们的固件应用程序使用的是 seconds_set ()和 seconds_get () API,没有使用 __TI_time_uses_64。
从现在开始,到2038年,什么是 seconds_get ()将返回?
我知道我们可以在某个位置添加偏移来考虑不是1900年、而是较新的基准时、但我不认为这是最巧妙的解决方案。
我们是否需要使用 __ TI_TIME_USES_64来更新我们的软件和固件?
请像我五岁一样解释、因为时间问题非常抽象。
祝你度过美好的一天!
您好!
您选择的实现方式将取决于如何在系统中使用 seconds_get 的时间戳。
bo shi2 说:到现在为止,到2038年,什么是 seconds_get ()将返回?
如果时间值递增、超过底层变量可保持的位数、则会发生回滚、并从基础时间开始(应用程序已通过 seconds_setTime 设置该时间)。
bo shi2 说:我知道我们可以在某个位置添加偏移以考虑不是1900而是较新的作为基准时,但我不认为这是最优雅的解决方案。
从本地角度来看、我认为这是一个不错的选择。 如果系统中有某种外部时间服务器、则可以打开选项。
我们是否需要使用 __TI_time_uses_64并更新我们的软件和固件?
话虽如此、__TI_TIME_USES_64也是一个选项、但采用该选项时、您需要考虑系统中的所有其他器件。 例如、如果系统中的其他一些器件仅支持32位时间、并且这一次从 CC26xx 传递给它、则可能会有问题。
根据系统中使用时间戳的方式、 我认为一致性是最重要的考虑因素之一。
谢谢。
托比