This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如何将计时器的时钟源更改为 LF 晶振?

Guru**** 2770725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1350657/launchxl-cc1352p-how-to-change-the-clock-source-of-timer-to-lf-crystal

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好、专家:

我的客户希望动态生成0.5Hz 和100Hz PWM。

目前、我只能生成最低3Hz 频率。

有任何想法、例如如何实现或如何将时钟源更改为低频晶体。

Br、

弗兰克