This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何使用 Energy Trace 技术和 Energy Trace ++

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1348783/lp-em-cc2340r5-how-to-use-energy-trace-technology-and-energy-trace

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

器件型号:CC2340R5

CCS 版本: 12.6.0.00008  

我希望使用 Energy Trace 来测量我的应用的电流消耗。 我按照本文档(https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/energy-trace/energy-trace-cc23xx.html)中的说明操作、但开始捕获轨迹时、似乎找不到当前图形(请参阅随附的图像)。 如何访问它?

此外、我想知道如何打开 Energy Trace++。 你能否也提供相关指导?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    感谢您的联系。

    您所指的图形是否显示了随时间变化的电流消耗? 我在随附的图像上没有看到图形。

    需要考虑的一点是、处于调试模式时功耗会显著增加。 在运行电源测量之前、应刷写该器件并下电上电。 可以在调试模式之外运行 Energytrace。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认:当我在调试模式之外运行 Energy Trace 时、我可以看到电能和电流曲线图(图1)。 同样、当我在启用调试模式的情况下打开 Energy Trace 时、我可以看到电能和功率曲线图(图2)。 是这样吗、还是遗漏了一些内容?

    此外、如何分析这些图? 能否观察到不同的电源转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    您所描述的内容是正确的。

    您说电源转换是什么意思? 您是否参考了 MCU 使用的功率级别?

    请问您需要哪种类型的分析?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢确认

    电源转换意味着电源模式。 (活动、空闲或待机模式)。

    我想知道、器件何时处于待机、空闲或运行状态、功耗是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    cc2340r5不支持 Energy Trace ++、因此您可以看到所提到的不同 CPU 功率状态。  

    您可以查看 此处的电源驱动器 以获取有关电源状态和转换的信息。

    希望它有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我懂了。

    由于 CC2340R5现在仅支持 Energy Trace、我可以执行哪些测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    您可以运行 Energy Trace 来查看设备在运行时随时间变化的电流消耗、获取功耗指标(最大值、最小值、平均电流消耗)和电池寿命估算值。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些值的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    除了我 在此链接中与您分享的来源之外、我并不了解 Energy Trace 的最新精度测量结果。 根据我的经验、它是一个非常强大的工具、但是当尝试描述非常低的电流消耗(小于大约5uA)时、最好使用功率分析仪。

    另请记住遵循 Energy Trace 用户指南 、以确保已正确配置该工具、从而获得准确的结果。 例如、在 XDS110 ETHDR 和 Launchpad 之间仅连接3.3V 和 GND 线、是在追求观察低电流消耗时获得精确值的一个非常重要的步骤。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在共享其提及的文档中、您提到了  "最高精度电流范围且适用于 MSP430和 MSP432P 等超低功耗器件"、其含义是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami、

    它不是一项特定的功能、而是对该工具的描述。 有关详细信息、请参阅精度数字。 cc23系列还能够使用 Energy Trace (但是不能使用 Energy Trace ++)、如 用户指南https://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE 中所示。

    Br、

    大卫。