This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何调试射频输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1346687/lp-em-cc2340r5-how-to-debug-rf-output

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好!

我需要调试射频输出以及阅读有关调试射频输出的 SDK 文档。 我  通过逻辑分析仪获得了 DIO11 (无线电 TX)信号、但不清楚该信号的确切含义。

我还阅读了参考手册中的 GPOSEL0寄存器、无线电发出8个信号、这些信号的含义是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    射频输出引脚(DIO11用于 TX、DIO21用于 RX)可用于验证器件是否正在发送或接收以及发生这种情况的确切时间。

    1. 您是否能够 启用射频输出 并使用逻辑分析仪看到它?
    2. 您正在使用哪个 SDK 版本? 如果使用最新的 SDK (simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64)、则可以使用以下代码启用射频跟踪以进行调试。

    #ifdef DEBUG
    #include DeviceFamily_constructPath(inc/hw_lrfddbell.h)
    /* ======== RCL_Tracer_enable ======== */
    void RCL_Tracer_enable(void)
    {
        /* TX, RX Indication */
          HWREG_WRITE_LRF(LRFDDBELL_BASE + LRFDDBELL_O_GPOSEL0) = HWREG_READ_LRF(LRFDDBELL_BASE + LRFDDBELL_O_GPOSEL0) | LRFDDBELL_GPOSEL0_SRC0_RFEGPO0;
          HWREG_WRITE_LRF(LRFDDBELL_BASE + LRFDDBELL_O_GPOSEL0) = HWREG_READ_LRF(LRFDDBELL_BASE + LRFDDBELL_O_GPOSEL0) | LRFDDBELL_GPOSEL0_SRC1_RFEGPO1;
    }
    #endif //DEBUG

    关于 GPOSEL0、无线电使用了8个无线电 GPIO 引脚。 可将 LNA/PA/跟踪器功能映射到这些引脚之一。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我正在使用 rfPacketTx_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang 进行测试、现在可以捕获 TX 信号了。   当电路板突然上电时、TX 打开和关闭大约2秒、然后再次打开、如下图所示、但在调试模式下、TX 将继续发送数据包。   调试模式和正常加电模式之间有什么区别?

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    软件的正常执行与调试执行应该没有区别。 您能否提供有关如何设置 RF TX 调试的更多详细信息? 时间间隔是否为预期的2秒?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我使用重置按钮、现在一切都正常。

    谢谢。