This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:要与 ADS1293集成的 CC2650传感器标签代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1349317/cc2650moda-cc2650-sensor-tag-code-to-integrate-with-ads1293

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:ADS1293CC2650

大家好、尊敬的 TI 代表、我想修改 CC2650传感器标签代码 、以便通过 SPI 与 ADS1293集成。  可用于与传感器标签集成的现成 ADS1293代码资源。 我们是否可以从 ADS1293直接转到 Moda CC2650到云端? 传感器标签 CC2650是否是唯一支持移动设备的应用程序? 是否有与 MODA CC2650的传感器标签上的应用类似的移动应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    有哪些现成的 ADS1293代码资源 可用于与传感器标签集成。

    该器件的产品页面提供可移植到 CC2650的代码: https://www.ti.com/product/ADS1293
    请参阅"设计与开发"部分。

    此外、在 CC2650上可轻松获得 SPI 驱动程序及其它驱动程序: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APBcuxJTKKNMz9zTKL4.9A__com.ti.SIMPLELINK_CC2640R2_SDK__krol.2c__LATEST 

    [quote userid="493591" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1349317/cc2650moda-cc2650-sensor-tag-code-to-integrate-with-ads1293能不能从 ADS1293直接到 MODA CC2650到云端? 传感器标签 CC2650是否是唯一支持移动设备的应用程序? 是否有与 MODA CC2650传感器标签上的应用类似的移动应用程序?

    CC2650是一款低功耗蓝牙器件、因此可通过 BLE 将数据传输至具有任何支持 BLE 的移动应用程序的移动器件。 之后、该移动应用程序可以获取这些数据并将其传输到"云"。

    虽然我们提供一些移动应用程序用于参考和评估、但我们鼓励开发人员向其添加任何其他功能(如云接口)。
    我们最新的移动应用就在这里、它还包括源代码: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP #下载

    如果您有其他与 BLE 或移动应用相关的问题、请告诉我、我可以咨询相关专家。

    谢谢。
    托比