This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:广播传输后的电流行为

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1347629/cc2340r5-q1-current-behavior-after-advertise-transmission

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

您好、TI 团队。

我目前正在仅对"SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64、sw:basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang"的以下部分进行更改、从而测试功耗行为。

设备角色:广播设备

通告参数1>>Legacy Event Properties Options (传统事件属性选项):Non-connectable and Non-scannable undirecting (不可连接和不可扫描的非定向)


...

如果没有所参考的特定软件或系统的进一步上下文或信息、在2.9到3.2毫秒的持续时间内传输广播(3个通道)大约700毫秒后发生的行为将不清楚。
要提供更准确的答案、请提供更多详细信息或指定发生此行为的特定软件、系统或环境。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    由于某种原因、无法上传图像、如下所示。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请您重申一下您遇到的问题是什么? 您是否在询问我用红色突出显示的区域?  

    此外、您究竟想了解有关图中这一部分的内容是什么?  

    请告诉我!  

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac。

    感谢您的答复。 请继续提供您的答案。

    我要确认的部分是用红色框包围的部分。

    我正在考虑一种使用纽扣电池运行 CC2340的系统、我的目标是进一步提高电源效率。

    我懂了。 为了了解特定组件是用作软件还是硬件、以及其运行的特定目的、您希望更好地了解。 这对于在产品发布期间执行的产品审查非常重要。

    此致、 sjmizuta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我现正进一步研究该问题,请于星期五回复。  

    同时、您的项目是否晶体? 这可能会在广播后扩展 RX 窗口。  

    请告诉我!

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    指定的时间区域为后处理、然后进入待机状态。 请参考下图。  

    此图显示了电流图的每个部分中发生的情况。 显示的图像与您的设置不完全匹配、但状态分析是相同的。  

    如果您想详细了解这一点、请参阅 测量电流消耗应用手册、图6-14。

    很抱歉这个答案延迟了。  

    请告诉我您的问题是否得到了解答!

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    您的回答对我非常有帮助。

    我会将其视为参考。

    就这些。