This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无法在 CC2650 Launchpad 上找到 BLE Project Zero 或使其正常工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1349035/cc2650-cannot-find-or-make-the-ble-project-zero-work-on-the-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640CC2560

我找不到适用于 CC2650 LaunchPad 的特定项目 Zero 或任何 BLE 项目

我尝试了下载和更改 CC2640版本、但 CCS 下载代码、然后系统似乎 卡住。  我尝试更改进程类型,甚至尝试使用7.x SDK 或其他 SDK,但他们要么不编译(找不到片段的路径,要么编译后不运行)

说实话,在完成我的设置后,想要回到我的 cc2640 launchpad 上运行... 我发现2640项目再次为零感到很痛苦。 .. 甚至不确定我是如何使其正常工作的