This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SysConfig ISR 注册丢失

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1347640/cc2340r5-sysconfig-isr-registration-missing

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我遵循 DATA_STREAM 示例的 SLA、而配置按钮部分中有一张图片引用了 SysConfig GUI 中的回调函数字段:

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_for_cc23xx_7_40_00_00/_build_simplelink_academy_for_cc23xx_7_40_00_00/source/cc2340rx_00_data_stream_examples.html#id29

我认为它已不再存在于最新的7.40 SDK 和 SysConfig 1.18中。 这是我的当前视图:

通过使用一些其他示例,我在 empty.c mainThread ()函数中添加了 GPIO_setCallback ()函数调用:

/*======== mainThread ========*/
void *mainThread(void *arg0)
{
  BLEAppUtil_stackRegister();

  /* Install Button callback */
  GPIO_setCallback(CONFIG_GPIO_BUTTON_LEFT, LeftButtonPressed);

您是否可以确认 SysConfig 中确实不再存在回调字段? 如果是、则可能需要更新 SLA 以反映这一点。

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan:

    感谢您指出。

    我们将尽快更新 SLA。

    您是否能够设置回调而不会出现任何问题?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫·海伊

    是的、GPIO 集回调功能按预期工作。 我已按上述更改所述运行 SLA。  

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan:

    谢谢、我们会进行更新。

    此致

    大卫。