This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:cc2640r2f

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1347774/cc2640r2f-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

您好!

如何在中央和外设模式下执行多达7个连接的多个连接。 在这里、我们的接收设备一次只能连接到一个设备、但我们希望它应该一次连接到多个设备。 有关如何解决此问题的任何建议。

我使用 simplelinkcc2640r2sdk_5_10_00_02协议栈和 CCS 10.3编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 要允许中心设备最多接受7个连接、则必须增加应用程序代码中的最大连接数。 如果您使用的是 simple_central 项目、则应该更新 MAX_NUM_BLE_conns 定义、以获得您希望支持的最大连接数。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!