This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2500兼容白化技术

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2340R5, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1336461/cc2340r5-cc2500-compatible-whitening

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2500CC2510

尊敬的 Champs:

MSK 250kbps:我可以 选择  CC2500兼容进行美白。

GFSK 2Mbps:我只能选择 PN9进行白化。 它是否支持 在此 PHY 配置中兼容 CC2500? 如果是,如何? 如果否、为什么?

MSK 250kbps

2Mbps GFSK

 

此致、

K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    根据应用手册 DN509、似乎表明 CC2500器件使用 PN9作为其白化方案。 这可能是一个用词不当的问题,或者可能确实有一个差别。

    https://www.ti.com/lit/an/swra322/swra322.pdf

    从器件的角度来看、无线电本身通过外设组合支持白化、而这与调制方案无关。 不过、正如 CC2340R5 TRM 的第22.4.1节提到的、这实际上仅供客户通过 SmartRF Studio 使用。  

    由于这些因素、我将通知软件团队、因为他们是支持 SmartRF 工具的团队。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、

    感谢您的答复。 是的、请让别人帮我解决这个问题。

    此致、

    K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien Nguyen:

    我希望你们做得好。 Rafael 告知我您的问题、我们为250kbps FEC PHY 开发了一种特殊的白化模式、用于 CC2500 (特别是 CC2510)器件。 CC2500白化模式允许 CC2340R5以正确的位序列与 CC2510通信、而在其他白化模式下会出现问题。 目前只有250kbps FEC PHY 支持这种特殊模式、但您可以看一下如何在250kbps FEC .phy 文件本身中启用了这种白化模式、并将其应用到其他 PHY .phy 文件中以允许该选项显示 (虽然这还没有经过全面测试)。

    谢谢。
    A·F   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    感谢您的支持。

    此致、

    K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    您能说明一下哪个寄存器会影响 CC2500兼容模式的 PN9白化吗?

    我已经从 Smart Studio 8导出了2组配置文件、但对要修改哪些寄存器感到困惑。

    此致、

    K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien Nguyen:  

    我做了 CC2500白化模式与 PN9模式的文本比较、我们获得了以下差异(PN9为红色、CC2500模式为绿色):  

    在 RF configs .c 文件中、

    在 RF configs .h 文件中、

    因此、一个寄存器发生了显著变化(0x0与0x01)  

    谢谢。
    A·F