This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:GLDO 模式下的 VDDS 输入电压1V8和 VDDR

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1347795/cc2340r2-vdds-input-voltage-1v8-and-vddr-in-gldo-mode

器件型号:CC2340R2

您好!

  主机 控制器 I/O 为1V8、以避免电压电平转换器、我计划在1V8输入电压下运行 CC2340R2 VDDS。 是否所有的射频和数字外设都能保证完美运行?  

耶宾    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    该器件经过测试和验证、只要您的设计使用我们建议的或等效组件以及设计建议、即可在1.8V 电压下运行。

    需要注意的一个重要参数是欠压电压、它为1.68V。 如果要使用另一个稳压器、它需要能够将电压电平保持在上述水平。

    此致、

    Bun