This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Matter 线程测试

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1343558/cc2652p-matter-thread-test

器件型号:CC2652P

您好、专家:

cc2652P 是否具有用于 Matter 线程测试的任何文档、PTM 示例和工具?

以 BLE 为例、  

文档: https://www.ti.com/lit/an/swra737a/swra737a.pdf

PTM 示例:host_test

工具:btool

对于 Thread 有任何类似的内容吗?

我的客户需要这些器件用于射频认证和生产测试。

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    应使用 Smart RF Studio 和 IEEE PHY 实现基本射频认证。  Thread 没有确切的副本、但您可以使用 CC2652P RCP 和 Linux Thread 边界路由器 主机执行 CLI 命令。  这可用于生成 Thread 网络流量、获取 RSSI/PER 等。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    对于 Smart RF Studio、您的意思是我可以使用 IEEE 802.15.4模式?

    测试实验室无法 连接外部设备。 该测试必须是被测器件独立运行。 因此、客户必须在开始测试之前发送 CLI 命令。 请帮助教我如何使用 CLI 命令实现以下目标。

    -设置 TX 功率并 在特定通道上传输连续波

    -设置 TX 功率 并 在不同占空比的特定通道上发射连续波以进行 EMI 强度测试

    -设置 TX 功率并在特定通道上发送特定封装内容

    -封装错误率测试

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能够使用 Smart RF Studio 访问 IEEE 802.15.4模式。  已提供指向 CLI 命令的链接,以确定此界面是否符合您的要求。  否则、通常建议将 TI 专有射频解决方案用于这些类型的测试。  如果可以接受 UART 连接、则 rfDiagnostics 包含多个 at API、用于使用所选通道和 TX 电源进行连续波和 PER 测试。  如果设备测试确实不允许任何外部连接、则会在 UART 断开连接之前提前执行这些命令、或者测试人员必须进一步开发其他 PropRF 示例(rfPacketErrorRate、rfCarrierWave、rfPacketRx/Tx、rfEchoRx/Tx 等)。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    是否仍可以对 Thread 载波使用如下命令?

    ATPTM=1<CR>

    我应该使用 CC2652中的哪个 FW 来运行?

    客户希望在生产线上执行线程测试、包括 TX 功率设置、PER、Rx RSSI、频率漂移\偏移...
    它们会将 UART 从 lite 点连接到 CC2652等设备。 他们需要知道如何操作。

    您能告诉我可以使用哪个固件和命令进行线程测试吗? 他们的设备中会有脚本、用于发送 UART 命令并测量结果。


    Br、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     应该使用 rfDiagnostics。  这些命令可以从已提供的 AT 命令开始、并根据需要进一步添加到应用程序中。

    此致、
    瑞安