This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:CC2340是否可以用作无连接 AoA 发送器?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1347641/cc2340r2-can-cc2340-act-as-connection-less-aoa-transmitter

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好!

我想知道 CC2340是否可以用作无连接的 AoA 发送器?

我知道有一个帖子提到 CC2340无法用作接收器。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253607/cc2340r5-cc2340r5

但它能否充当 发送器并使用 CTE 发送广播数据包? Google 显示了"CC2340产品概述"链接、但无法打开该链接。

https://www.ti.com/seclit/ml/sszp478/sszp478.pdf

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、CC2340R2和 CC2340R5均未启用以作为无连接的 AoA CTE 发送器、即使这些器件的无线电预计能够实现该功能。

    该功能计划在未来实施、但我无法在公共论坛的相关时间表上进行更多沟通。

    此致、