请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好!
我正在使用 CC2340r 模块( SimpleLink 低功耗 F3 SDK (7.40.00.64) ),目前正在测试数据流示例代码。 我已将 service UUID 和 Characteristic UUID 
它们似乎超过16位。 是否可以按照我在下面附加的内容设置确切的16位 UUID? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 CC2340r 模块( SimpleLink 低功耗 F3 SDK (7.40.00.64) ),目前正在测试数据流示例代码。 我已将 service UUID 和 Characteristic UUID 
它们似乎超过16位。 是否可以按照我在下面附加的内容设置确切的16位 UUID? 
您好 Noushadali、
感谢您的联系。
所有专有服务和特性都必须是128位(16位和32位 UUID 可通过蓝牙 SIG 保留/购买)。
因此、这个可在代码上定义为16位 UUID 的自定义 UUID 可使用宏(TI_BASE_UUID_128)扩展为128位。
TI Base 128-bit UUID: F000XXXX-0451-4000-B000-000000000000
#define TI_BASE_UUID_128( uuid ) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB0, \
0x00, 0x40, 0x51, 0x04, LO_UINT16( uuid ), HI_UINT16( uuid ), 0x00, 0xF0
Br、
大卫。