This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:如何设计天线以在信道听起来有更高的穿孔

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1346578/cc2340r5-q1-how-to-design-antenna-to-get-higher-performence-in-channel-sounding

器件型号:CC2340R5-Q1

您好、TI 团队、

  我们将为信道测深解决方案开发一个牙板,我们希望让您获得更多的天线设计与信道测深位置穿孔之间的关系。

  我搜索互联网、但我无法获得更多信息、您能否向我们提供更多信息、说明出色的天线设计是否可以提高信道声音的定位精度?

以及关于用于信道探测的多天线设计?  

  此致、

  安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anni:

    目前、我们没有任何信道声音的参考设计。 如果您计划使用1根天线、请遵循我们针对 CC2340 LP 的参考设计。

    我们建议使用两根天线作为通道探测板。 如果您计划使用两根天线、我在下面列出了一些指南。 请记住、我们 目前也在进行这方面的工作、但尚未完全评估 什么方法最适合信道声音。  

    1.两根天线之间的距离为31.1mm 这就是2.4GHz 信号的四分之一波。 天线还应看到至少31.1mm 的接地层。

    2.将两根天线彼此成90度角放置以 覆盖两个极化。

    3.天线的布线应尽可能对称,因为信道的测距是基于相位的测量。

    4.我们目前的建议是使用倒置 F 型天线。  有关此天线设计的更多详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swru120d/swru120d.pdf

    其他一切应遵循 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf 中提到的通用射频指南

    此致、

    Hg