请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 SDK 版本:7_10_00_35
我有两个问题:
1.
CC2340的 ROM 引导加载程序的闪存擦除范围是否无法更改?
测试期间、我发现 ROM 引导加载程序使用命令方法将 CC2340擦除
这是否意味着每次擦除只能擦除所有内容、无法选择范围?
如何使用代码来确定 GPIO 当前是处于高电平还是低电平状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您与我们联系。
首先、我强烈建议迁移到此处提供的较新 SDK 版本: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
1-您 观察到的内容正确、闪存仅允许通过 ROM 引导加载程序进行完全擦除
2- ROM 引导加载程序会自动检查后门引脚上的电压电平。
器件在"正常"模式下启动后、 GPIO_READ 函数可用于读取引脚上的电压电平。 示例 \examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\drivers\spipperipheral 显示了如何使用此函数。
我希望这将有所帮助、
此致、