This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:为什么 EVM 上需要外部1MB 闪存

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1337048/lp-em-cc2340r5-why-external-1mb-flash-on-the-evm

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

大家好、

我想知道在 CC2340R5的 EVM 上添加1MB 外部闪存的艰难过程。

从系统的角度出发、鉴于 IC 本身包含512KB 的闪存、1MB 闪存的用途应该是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prayag:

     到目前为止、所有 TI SimpleLink LaunchPad 均采用了 MX25R8035F (包括128KB 器件)、但 LP-CC1354P10除外、它的确使用2MB 版本。  该外部闪存用于存储 OAD 更新候选存储器、工厂映像、片外非易失性存储器等。  通常、大部分存储器区域未使用、但增加存储器区域肯定是无害的。  如果需要、客户可以在其定制设计上更改外部闪存组件。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    这里有几个问题-

    1.在不使用外部闪存的情况下可能会遗漏的任何功能或情况。

    2.堆栈后可供用户使用的闪存和 RAM 是什么。

    3.用户可以使用哪些配置文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不进行片外 OTA 升级或将器件重置为片外出厂映像。

    2.这将取决于正在构建的应用程序和配置,因此您可以在构建后检查*。map 输出文件。    BLE5-Stack 调试指南的 check-system-flash-and-ram-using-with-map-file 部分对此进行了进一步讨论

    3.如  需更多信息,请参阅《BLE5-Stack 用户指南》中的 BLE5-Stack 开发说明。  您还应查阅 蓝牙 LE SLA

    此致、
    瑞安