Thread 中讨论的其他器件:, SysConfig
您好!
外设可以通过何种方式同步中央工作站?
我有两个高优先级传感器、将数据传输到中央站、连接间隔为20ms。
有5ms 的保护时间、以防止连接冲突。
中央站还必须用作外设以将诊断数据发送到另一个中央站。
我有两个 LAUNCHXL-CC2652R1和两个 LP-CC2652RB 套件用于测试。 CCS 12.5、SDK 7.10
下面是角色示例:
1.中央(诊断)- CC2652R1
2.中央设备/外设- CC2652R1
3.外设- CC2652RB
4.外设- CC2652RB
问题在于中央站的连接间隔(没有连接间隔要求)会干扰多角色设备的连接间隔。 我可以通过将中央设备的连接优先级设置为低来解决此问题。
我已经尝试与定期广告列车同步,但这项任务只适用于广告数据。
是否有其他方法可以避免碰撞?