请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 主题中讨论的其他器件:SysConfig
我有一个按钮连接到 DIO_0的定制电路板。 我想使用此按钮作为后门访问串行引导加载程序、但 CCS 将 引导加载程序引脚 DIO 限制 为1至48。

为什么无法使用 DIO_0? 这是 CCS 中的错误吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ben:
感谢您的报告、我已通过 F2 SDK v7.40确认了该行为、并将提交错误票证以解决该问题。 同时、可以使用其他值来构建工程、请复制 /syscfg/ti_devices_config.c 文件并将其直接粘贴到主工程目录中、更改 SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER 的值、从"SysConfig Generated Files"视图中排除 ti_devices_config.c、然后清理/重新编译工程以使更改生效。
或者、您可以将 MIN_DIO 从 \source\ti\devices\.meta\CCFGCC26XX.syscfg.js、然后关闭并重新打开 SysConfig 文件、再重试。
此致、
瑞安