This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在 MCU 引导中加密映像

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1346013/cc2340r5-how-to-encrypt-images-in-mcu-boot

器件型号:CC2340R5

正如我在上一个问题中回答的、在执行 OAD 更新时、您可以对正在更新的固件映像的纯文本进行加密、然后在 MCU 引导时对映像进行解密。
应答论坛

我想了解实际设计流程。
MCU Boot 文档将指示您将加密(0x04)添加到映像标头。
>图像标头需要将此图像标记为加密(0x04),且图像中必须有包含密钥的 TLV。
如何在 MCU 引导项目中添加此标志?
我希望该标志为 IMAGE_F_ENCTED。
我是否需要在项目设置中指定"MCUBOOT_ENC_IMAGE"来启用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我想请您指定您正在使用的 SDK 版本吗? 您的描述对我来说似乎是正确的、但我想再次咨询 TI MCUboot 专家。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这对我们大有帮助。
    我使用的是 SDK 7.40.00.64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图像加密功能目前不可用。 我无法在公共论坛上评论此功能的时间表、但您可以联系您当地的支持团队、获取更多信息。

    此致、