主题中讨论的其他器件:SysConfig、
您好
根据 swcu193技术参考手册、没有 RTC 模块的特定驱动工具/禁用器(至少我在本文档的 RTC 部分中没有找到它们)、RTC 似乎应在 MCU 复位后立即开始工作。 不过、我们注意到、寄存器 TIME524M 和 TIME8U (用于从 RTC 请求时间)未更改、并且始终为0。 最初、我们在我们的项目中发现了这个问题、然后我们在中验证了同样的行为 uart2echo 示例 (由 TI 在 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64 )。 您能帮助我们解决这个问题吗?
已发现的第二个意外行为与 LFCLK 源有关。 如果我们在的器件配置中设置 LFCLK_LFXT 源、 uart2echo 示例 ,LFCLK 似乎未正确配置:LFCLKSEL。 MAIN= 2 (ok)、LFCLKSTAT.GOOD=0 (!!)、LFCLKSTAT. LFTICKSRC= 1 (从 CLKULL 生成的 LFTICK (LFCLK 不可用)!)。 我还尝试在项目中手动调用函数 PowerLPF3_selectLFOSC ()和 PowerLPF3_selectLFXT ()。 情况甚至比 uart2echo 示例 ,因为在两种情况下(即使对于 LFCLK_LFOSC ),我得到了 LFCLKSTAT.GOOLD=0 (!)。 为什么会发生这种情况?"
谢谢
凯莱克斯