This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:在 simplelink_lowpower_f3_sdk_7.40.00.64中未启用外设代码

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1346076/cc2340r2-peripheral-code-is-not-enableing-in-simplelink_lowpower_f3_sdk_7-40-00-64

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我使用 CC2340 BLE 芯片、我已导入 SDK 7.40中提供的 based_ble 示例。

我使用了 syscfg 并选择角色作为外设和一些基本配置、但在 app_peripheral.c 中、代码仍被注释掉(灰色熄灭)。

我还附上屏幕截图。

请尽快帮助我!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您报告此情况。

    该行为实际上是 CCS 的显示问题。 您可以确保在 SysConfig 生成的 ti_utils_build_compiler.opt 文件中、使用预期值(即 peripheral_CFG)正确生成符号 HOST_CONFIG。

    如果您发现此显示问题太烦人、可以考虑注释掉"#if"和"#endif"。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认问题。