主题中讨论的其他器件:CC2340R5
大家好,
- 电流消耗问题 :
- 我们观察到、即使禁用了 BLE 广播、您的 MCU 仍然消耗 4 mA 至6 mA 脉冲电流。
- 我们的用户任务睡眠时间为 90秒 而在这段时间内、霍尔传感器(通过 SPI 连接)将进入睡眠模式、 1.2 μA 增益方程。
- 预期行为 :
- 由于禁用了 BLE 广播、因此我们预计 BLE 任务也会处于睡眠状态。
- 理想情况下、MCU 应在90秒睡眠间隔内处于待机模式、大约耗时 1.1 μA (如数据表中所述)。
- 观察结果 :
- 但是、我们注意到 电流脉冲 大约每 250毫秒 。
- 这些脉冲是意想不到的、似乎阻止了 MCU 进入所需的低功耗待机模式。
我们的代码流程如下 ,
1. MCU 的初始化、
2.启动 BLE 任务
3.用户任务的开始
用户任务代码流、
1.禁用广播
2.将霍尔传感器(通过 SPI 连接)置于睡眠模式 (我们看到数据表规定的1.2uA)
为 ever 循环做的事情
{
1.唤醒霍尔传感器
2.通过 SPI 读取传感器
3. 将霍尔传感器置于睡眠模式
睡眠(90)
}



关于
伊兰切智安