主题中讨论的其他器件:CC2340R5、 LP-XDS110ET、、 SysConfig
我正在将 CC2340R5评估板与 XDS110 Launchpad 配合使用。 我的要求是使用 TTL-USB 转换器从笔记本电脑到评估板发送和读取消息。 如何执行该操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在将 CC2340R5评估板与 XDS110 Launchpad 配合使用。 我的要求是使用 TTL-USB 转换器从笔记本电脑到评估板发送和读取消息。 如何执行该操作?
您好、Navami。
LP-XDS110ET 与 LP-EM-CC2340R5直接连接、后者分别在 TX 的 DIO20和 RX 的 DIO22上使用 UART 通信。 因此、在 LP-XDS110ET 断开连接的情况下、您可以分别为 LP-EM-CC2340R5供电、并在给定正确的电压电平的情况下将 TTL-USB 转换器直接连接到 TX/DIO20和 RX/DIO22线路。 或者、 如果 LP-XDS110ET 仍处于连接状态、则必须在 CC2340R5工程的 SysConfig 文件中重新分配 TX/RX PinMux。
此致、
瑞安
DIO22和 DIO20直接连接到 LP-XDS110ET 母连接器、因此如果此调试器主动连接到 LP-EM-CC2340R5、则必须使用 XDS110反向通道 UART 或在 SysConfig 中重新分配 TX/RX UART 引脚。 这可以通过将模块 Display -> Use Hardware 更改为"None"并将 UART2 -> PinMux ->"TX Pin"和"RX Pin" 在可用选项之间进行选择来实现。 您还可以考虑从电路板显示窗口中选择"使用定制电路板"。
https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/sysconfig-index-cc23xx.html
https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc23xx/custom-hardware-cc23xx.html
此致、
瑞安