This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:AT 命令

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1344229/lp-cc2651r3sipa-at-commands

器件型号:LP-CC2651R3SIPA

Good Morning community
我是在申请电路板 CC2651R3SPIA 时询问的、  
如何使用 AT 命令连接信标和非信标设备?
我有一个蓝牙 MCU 和一个信标设备、我想要从信标接收到 BMCU 的数据。
那么、我如何通过使用 AT 命令来配置两个器件呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 使用 host_test 项目时、可以通过 HCI 命令控制 LP-CC2651R3SIPA 器件。 使用这些 HCI 命令、您可以将电路板置于广播模式、扫描、连接、断开连接和执行标准 BLE 操作。

    我建议用 host_test 快速刷写器件并使用 btool 控制工程、以便熟悉工程的工作原理。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 AT 命令连接到蓝牙器件和蓝牙微控制器(BMCU)、该命令(BMCU)能够通过使用 AT 命令发现/连接/断开器件。
    请提供关于 AT 命令的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用特定于供应商的 HCI 命令和 host_test 工程来实现此功能。 我建议参考以下文档、其中包含所有命令以及每种命令的格式:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_ Guide/index.html

    此致、

    1月