This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:无法在 simple_peripheral_oad_offchip 演示的 sysconfig 中配置+20dBm 模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1342700/lp-cc1352p7-cannot-configure-20dbm-mode-in-sysconfig-of-simple_peripherial_oad_offchip-demo

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7、CC2652P7 SysConfig

您好、TI 团队:

我正在使用 LP-CC1352P7-4上的"simple_peripheral_oad_offchip_lp_CC1352P7_4_tirtos7_ticlang"演示作为自定义器件 BLE 固件开发的起点。

我无法在 SysConfig 中找到/访问允许+10dBm 以上模式的任何配置。 不允许将 RF 设计更改为 LP_CC1352P7-2、否则会显示错误消息"RF 设计必须与电路板选择保持一致:LP_CC1352P7-4"。 电路板的"开关"对话框未提供匹配的 LP_CC1352P7-2电路板。 此外、我也没有成功地将配置迁移到"定制板"。 CC1352P7RGZ、或者我的定制板 CC2652P7的实际目标。 要么是由于 ti_radio_config.c 中缺少"RF_Mode RF_modeBle"声明而出现编译错误、要么是由于迁移失败、出现错误消息。 我当前的 SDK 版本是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24。

获取有关如何为20dBm 模式获取有效且可编译的 SysConfig 的任何建议。

此致

克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    很抱歉,SW 应用程序小组将在下周(4月2日)(因为是国家假期)之前无法提供此方面的帮助。 一旦他们回来,他们就会这样做。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-CC1352P7-4在433 MHz 上支持高达13dBm、 在 2.4GHz 上支持高达10dBm。

    您在什么硬件上运行项目、您希望在什么频段上实现20dBm 输出?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的上述要求、我完全了解 LP-CC1352P7-4的规格和限制。 我当前设计的定制硬件没有10dBm 限制。 它包含一个 CC2652P7和一个针对20dBm 优化的阻抗匹配网络。 您能否建议一个"simple_peripheral_oad_offchip"演示项目、该项目支持 CC2652P7并接受2.4GHz BLE 20dBm 的 SysConfig 设置?  

    此致

    克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    SysConfig 不支持+20dBm 模式、因此我发现最好的选择是禁止将堆栈和 ti_drivers 配置文件包含在 SysConfig 构建中并使用自定义文件。   

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1268628 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1274602 

    下面是另一个包含 SDK 补丁的主题、您可以应用更正式的 SysConfig 修复程序: https://e2e.ti.com/f/1/t/1130541 

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。 我将在10dBm 模式下使用 SysConfig、并参阅您提到的在下一步中针对20dBm 修改的文档。

    此致

    克里斯托夫