This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:将用户信息存储在外部闪存中

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1344064/cc2340r5-storing-user-information-in-external-flash

器件型号:CC2340R5

大家好!

我正在测试 basic_ble_oad_offchip_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 工程。

我想将一些用户信息存储在  basic_ble_oad_offchip_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 工程使用的外部闪存中。

因此、我想知道 basic_ble_oad_offchip 项目正在使用1MB 外部闪存来存储 OAD 映像的空间大小。

我们可以从哪个扇区将用户信息写入外部闪存中。

是否有办法限制 bASIC _Ble_oad_offchip 项目(用于存储 OAD 映像)在1MB 外部闪存中使用的空间?

此致、

阿斯拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam:

    感谢您与我们联系。 我们会查看您提供的问题、并尽快与您联系。 与此同时、您能否共享您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的观看。

    我正在使用 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64。

    此致、

    阿斯拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam:

    片外闪存上映像的大小将为应用程序大小+一个外部闪存页。 您可以使用以下公式计算得到的页数:

    basic_ble_oad_offchip 仅支持一个 OAD 映像、为了限制外部闪存中使用的空间、可以减小 SW_UPDATe.c :90中定义的 OFFCHIP_SLOT_SIZE 宏命令的值

    希望这对您有所帮助、

    丹桂语