This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5:看门狗在超时后持续复位。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1343634/cc2340r5-cc2340r5-watchdog-resets-continuously-after-its-timeout

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在使用 CC2340R5 SDK 7.20示例代码 based_ble。  

我想在我项目的当前代码中实施看门狗。  

我们的应用是:BLE 仅从 GPIO 中断唤醒并广播数据、然后进入待机状态、直到下一个中断发生。

因此、对于此应用、我要实现看门狗。

我已经配置了看门狗、参考了看门狗的示例代码。

下面是我的代码:  

在这里、我将在该功能中配置中断以及看门狗。  

void mainThread(void)
{
    /* Configure GPIO pin */
    GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_EXT_WAKEUP, GPIO_CFG_IN_PD | GPIO_CFG_IN_INT_FALLING);  //Since, low & high value interrupts are not available for Low Power F3 devices

//    GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_EXT_WAKEUP, GPIO_CFG_IN_INT_FALLING);

    /* Install GPIO Interrupt callback */
    GPIO_setCallback(CONFIG_GPIO_EXT_WAKEUP, gpioButtonFxn0);

    /* Enable interrupts */
    GPIO_enableInt(CONFIG_GPIO_EXT_WAKEUP);

    //Rushi
    Watchdog_Params params;
//    Watchdog_Handle watchdogHandle;

    /* Call driver init functions */
    GPIO_init();

    Watchdog_init();

    /* Open a Watchdog driver instance */
    Watchdog_Params_init(&params);
    params.callbackFxn    = (Watchdog_Callback)watchdogCallback;
    params.debugStallMode = Watchdog_DEBUG_STALL_ON;
    params.resetMode      = Watchdog_RESET_ON;

    watchdogHandle = Watchdog_open(CONFIG_WATCHDOG_0, &params);
    if (watchdogHandle == NULL)
    {
        /* Error opening Watchdog */
        while (1) {}
    }

这是中断的回调函数:  

/*Interrupt Callback*/
void gpioButtonFxn0(uint8_t index)
{
    BLEAppUtil_invokeFunctionNoData(enableAdvertising);

}

在这个函数中、我将广播并清除看门狗。  

/*This function enables advertising and does broadcast the TPMS data*/
void enableAdvertising()
{
    bStatus_t status;

    delay(7000);

    BLEAppUtil_advStart(broadcasterAdvHandle_1, &broadcasterStartAdvSet1);
    /*Don't free anything since we're going to use the same buffer to re-load*/
    status = GapAdv_prepareLoadByBuffer(advData1, FALSE);

    if (status == SUCCESS)   /*   Only update the data when return is successful*/
    {
        SensorMeasure();

        uint8_t ADV_DATA2_LEN = sizeof(advData1); /* Reload buffer to handle*/

        GapAdv_loadByBuffer(ADV_DATA2_LEN, advData1);
    }

//    usleep(SLEEP_US);
    Watchdog_clear(watchdogHandle);

}

 全局声明了 watchdogHandle。  

这里的主要问题是、即使我已经将其清除、看门狗也会在超时后进行复位。

也在 main 函数中调用了主线程。 而调试代码未输入到上述回调中。 它在函数  vTaskStartScheduler ()中的某处卡住;

看门狗在其超时后持续复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我认为您正在使用7.20 SDK、如果可能、我建议迁移到最新的7.40 SDK、其中包含新功能、错误修复和一般改进。

    我们将查看您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rushikesh、

    我可以问您如何在 SysConfig 中配置看门狗计时器(如果有)?

    我还可以与大家分享看门狗驱动程序文档(您可以在 \docs\drivers\doxygen\html)。 请访问_watchdog_8h.html、您可以在其中找到有关如何使用它的示例以及每个 API 函数的说明。

    Br、

    大卫。