This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:在 CC2340r5低功耗 SDK 示例应用中采用待机功耗策略,实际上不会将 MCU 置于待机模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1341882/cc2340r5-q1-stand-by-power-policy-in-cc2340r5-low-power-sdk-sample-application-does-not-actually-put-the-mcu-in-standby-mode

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2340R5

您好!  

我们需要 CC2340 BLE MCU 处于待机模式,数据表中提到待机模式下的 DCDC 电流将为0.71uA ,启用 GLDO 后 的待机模式电流将为1.1uA。  

但我们看到的是  "simplelink_lowpower_f3_SDK_7_40_00_64"中提供的基本 ble 应用程序。 在我们的评估板中、0.1mA = 100uA。  

此外、在 SysConfig 设置中、可以观察到 DCDC 设置已启用 、电源策略已选择为待机策略。 这让我们感觉 CC2340 在没有广播时会进入待机模式、而不是我 前面提到的在没有广播时需要大约100uA 的时间。  要将 MCU 置于待机模式、我们需要做什么?  

此致

伊兰