主题中讨论的其他器件:SysConfig、 CC2340R5
您好!
我们需要 CC2340 BLE MCU 处于待机模式,数据表中提到待机模式下的 DCDC 电流将为0.71uA ,启用 GLDO 后 的待机模式电流将为1.1uA。
但我们看到的是 "simplelink_lowpower_f3_SDK_7_40_00_64"中提供的基本 ble 应用程序。 在我们的评估板中、0.1mA = 100uA。
此外、在 SysConfig 设置中、可以观察到 DCDC 设置已启用 、电源策略已选择为待机策略。 这让我们感觉 CC2340 在没有广播时会进入待机模式、而不是我 前面提到的在没有广播时需要大约100uA 的时间。 要将 MCU 置于待机模式、我们需要做什么?



此致
伊兰