This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340:使用 Jlink 下载映像

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1342542/lp-em-cc2340r5-cc2340-use-jlink-download-image

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好、Clement:

感谢你的帮助。 我已经测试了您生成的 bin 文件、在将它烧写到开发板后、程序没有运行。 然后、我跟踪了您的文档、但它没有生成第二个.out 文件。

詹姆斯  

2024.03.27

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会向 Clement 核实这方面的情况、然后再与您联系。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    请确保您已经执行了线程 LP-EM-CC2340R5随附的 PDF 文档中共享的所有步骤:如何将 bin 文件下载到 CC2345使用 jlink?

    有关信息、已确认使用英语设置的系统的其他用户可以执行相同的步骤。 由于您的系统似乎设置了不同的语言、因此验证它是否不会产生任何副作用可能是有意义的。

    此外、为了帮助进行调试、您能否帮助我理解日志中的以下行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以 使用 CCFG 生成.out、但无法使用 CCFG 生成.bin 文件。 如何 使用 CCFG 将可执行文件(.out)转换为二进制格式(.bin)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clement:

    感谢您的帮助,现在我们可以构建第二个.out 文件,它运行良好. 但我们要通过 JLINK 烧它,我们需要. bin 文件。 您能告诉我如何构建.bin 文件吗? 你太好了。

    詹姆斯  

    2024.03.30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clement:

     我按如下所示修改了 makefile

    buttonled_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.bin:buttonled_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_with_CCFG_crc.out
    @echo 'building secondary target:"$@"
    @echo '调用:ARM 十六进制实用程序'
    "c:/ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.1.LTS/bin/tiarmhex.exe --diag_wow=off --binary -o "buttonled_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_with_CCFG_crc.bin""buttonled_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_with_CCFG_crc.out"
    @echo "finished building secondary target:"$@"
    @echo ''
    @(make)--no-print-directory post-build

    我可以得到一个.bin 文件,但它不起作用,你能引导我吗。thankes!

    詹姆斯

    2024.04.02