主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE、 SysConfig、 CCStudio
团队、您好!
我不熟悉 TI 接口和 MCU 系列。 我正在使用 cc2340r5 MCU 开发一些应用。 详情见下文。
CCS:12.4.0.00007
FreeRTOS TIclang
simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64
代码示例 链接
定制构建硬件(由于我测试了 LED 闪烁和基本 BLE 代码、因此它处于工作状态)
对正在进行的 I2C 通信使用 XDS110
我使用一个基本 BLE 代码示例、并想添加一个低功耗模式。 因此、基本而言、我的要求是当 MCU 不传输任何用于连接的数据时、它需要尽可能处于深度睡眠状态、而当时间到来时、它唤醒并发送连接数据、然后返回到睡眠状态。
BLE 的基本思路是发送信标数据并等待移动应用建立连接。 如果连接未建立、它将保持低功耗模式、如果连接建立、它将处于运行模式。
需要帮助以了解我必须在代码中添加的位置和内容、从而使之成为可能。 尝试搜索代码示例和其他参考、但未成功。
此外、我尝试运行能量跟踪来查看功率数值、但它不起作用。
谢谢
巴哈维克