主题中讨论的其他器件:SysConfig
尊敬的 TI 成员:
最近、我在驱动程序示例之后编写了一个 nvsinternal 测试代码。 下面是代码片段:
int Peripheral_NVS_init (void) {
struct nvs_bt_rf_last_state bt_last_st = {
.nvsHandle = NULL, \
.nvsParams = {NULL}, \
.regionAttrs = {NULL, 0, 0}, \
.first_boot = "first boot" \
};
int bt_state = -1;
char buffer[12];
NVS_init();
NVS_Params_init(&bt_last_st.nvsParams);
if ((bt_last_st.nvsHandle = NVS_open(CONFIG_NVSINTERNAL, &bt_last_st.nvsParams)) == NULL) {
Log_printf(LogModule_App1, Log_DEBUG, "NVS_open() failed.");
return bt_state;
}
NVS_read(bt_last_st.nvsHandle, 0, (void*)&bt_state, sizeof(bt_state));
NVS_read(bt_last_st.nvsHandle, 1, (void*)buffer, sizeof(bt_last_st.first_boot));
/* device boot for the first time */
if (strncmp(bt_last_st.first_boot, buffer, sizeof(bt_last_st.first_boot))) {
NVS_write(bt_last_st.nvsHandle, 1, (void*)bt_last_st.first_boot, sizeof(bt_last_st.first_boot), NVS_WRITE_ERASE | NVS_WRITE_POST_VERIFY);
return 1;
}
if (bt_state != 1 || bt_state != 0) {
return -1;
}
return bt_state;
}
但是,NVS_OPEN()返回导致失败的 NULL 指针。

我在初始化期间是否错过了某些内容?
下表是我当前的建筑环境:
|
Code Composer Studio |
12.4.0.202306011800 |
|
SimpleLink SDK |
7.20.1.10 |
|
XDCtools |
3.62.1.16_CORE |
谢谢。
扎赫