This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:无法使用 XDS110ET 将映像刷新为启动板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1341704/lp-em-cc2340r5-unable-to-flash-a-image-to-launch-board-using-xds110et

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5UNIFLASH

当我尝试使用 XDS110ET 将编译后的映像加载到启动板时、会显示一个错误。

初始化仿真器时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 固件和序列号可以使用
xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110
安装目录中。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
相关说明。
(仿真包12.6.0.00029)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navami。

    由于此问题涉及 XDS110与计算机之间的连接/通信问题、因此以下一些故障排除指南可为您提供更深入的了解:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error 
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting 

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回复。

    这是我使用的板连接。 正如您所建议的、我尝试通过命令行将固件和序列号更新为 XDS110、但收到此错误  

    我尝试通过移除评估板(cc2340R5)来为 XDS110上传固件。

    然后、我为此获得了响应  xdsdfu -e

    因此我的假设是评估板没有响应。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非我错了、否则您似乎已连接 Rev A LaunchPad (2023年5月停产)。  这采用了已发布的 SDK 和 工具不再支持的预生产 CC2340R5器件。  应更换此硬件才能继续。

    此致、
    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    感谢您提供的信息。

    实际上、该评估板已由 TI 转交给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查物理 CC2340器件标识、以确认这是否为预量产器件、如果可以连接 XDS110、则还可以使用 Uniflash 检查器件修订版本。  最终、您应该联系您的 TI 提供商以获得替换。  您可以在与他们通信时引用该线程。

    此致、
    瑞安