This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:广播设备的周期性广播波形。

Guru**** 2751495 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1317767/cc2652r7-periodic-advertisement-waveform-of-broadcaster

器件型号:CC2652R7

您好!  

我 已将 外围器件配置为定期广播模式、并且希望稍微了解当前波形。 我参考此链接上的文档以促进理解- 链接

在文档中、定期广播流程具有以下描述-  

由于数据通道上发送了 AUX_ADV_IND、我预计电流波形会有额外的峰值。

圆圈5中的峰值是否表示数据通道上的传输、圆圈2-4表示主要广播通道上的传输? 这是正确的思考方式吗?

我不能理解的另一点是为什么圆圈2 (我假设这是主要广播通道上的传输)比其他圆圈高得多。 这些波形是使用 CCS IDE 中的 Energytrace 生成的。

谢谢。

加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    感谢您与我们联系。 我们将查看此内容、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,  

    只是为了给您提供的波形屏幕截图提供一些更多背景信息:

    - 开头的未圈出峰值和圆圈6表示预处理(RTOS 唤醒、无线电设置、XTAL 保护时间)和后处理/转换到待机(BLE 堆栈处理接收到的数据包并设置睡眠计时器、以便为下一个事件做好准备、然后进入待机状态)。  

    -圆1 (可能是圆2 ,虽然我正在研究这个)正在显示无线电准备状态,其中无线电已打开,并过渡到 TX 发生。  

    Unknown 说:
    圆圈5中的峰值是否表示数据通道上的传输、圆圈2-4表示主要广播通道上的传输? 这是正确的思考方式吗?

    所提供屏幕截图中的圆圈3-5分别表示每个广播通道37-39上的广播包传输。  

    我不能理解为什么圆圈2 (我假设是主要广告通道上的传输)远高于其他圆圈

    我在上面假设了您看到的高尖峰、但我将花一些时间对此进行研究、以便为您提供更准确的答案。 同时供参考、  

    您可以仔细查看"分析"部分(6.3) 和"广告事件"小节(6.3.1)及其包含的图6-13表6-1、了解更多详细信息!

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您的发现是否有任何更新?  

    我仍然无法理解、圆3、4、5是否代表主要广播通道上的传输、而不是波形中表示的数据通道上的传输在哪里?

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,  

    我仍在与我们的内部团队合作、以便更详细地了解这些波形以及您看到的内容。 当我明天早上听到他们的回复时、我将再次向你们通报最新情况。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,

    我们之前好像看到过类似的行为(每个 Adv -信道的初始位置出现尖峰)。 但是、我不能完全这么说、因为我不确定 那里有多少额外电流。

    您是否可以尝试按照下面详细介绍的流程(刷写您的程序、而不是 basic_ble)重新进行测量?

    此外、在完成该过程之后 、可以 再次发送迹线、但显示 Y 轴(mA)吗?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    这是 Energytrace 的完整波形输出:

    我在放大峰值时再次看到类似的波形-

      

    有趣的是、它附近还有另一个10 mA 峰值-  

    放大该峰值时-  

    在电路板上、我只保留了3.3V 的 RXD 引脚。 我不确定 RXD 和 TXD 引脚代表什么、但应用手册中建议这样做是为了获得准确的读数、因此删除了剩余的引脚。 您能告诉我在哪里还能阅读有关这些引脚功能的信息吗?  

    这些是来自 Energytrace 的读数:  

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、  

    感谢您分享布线和测量结果。 我已与一位内部专家分享了这些反馈、并将在他们回复后立即传达他们的反馈。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,

    与我们的内部专家交谈后、我对您看到的内容有一些解答。  

    首先、在这一点上:

    令人激动的是,10 mA 附近还有另一个峰值- 

    此峰值是由于在待机期间 DCDC 为 VDDR 电源充电。 为了获得最佳效率、在待机期间、系统在 VDDR 上的 PCB 电容器上使用电荷运行、并定期(也许在室温下每秒一次)启用直流/直流转换器、对该电容器进行充电、然后恢复到待机状态。 前面引用的应用手册中的图3-1对此进行了介绍。

    对于与3mA 高于其他峰值有关的第一个峰值的另一个问题、出现这种情况的原因可能是非射频问题。 这来自 simple_peripheral 项目的闪存访问或由于软件或射频驱动器。 这将需要进行更多测试才能准确了解您看到此尖峰的原因。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的更新。 您能否分享如何在定期广告背景下解读这些波形?  

    我还不知道波形中的哪一部分表示数据通道上的传输。 这也使我想知道器件是否真的进入了周期性广播模式。

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,

    对于此处的响应出现延迟、我们深表歉意。 我们没有任何关于定期广告波形的具体文档、但我可以整理一些可能对我们专家有用的信息。 我会在一周结束前告诉您这一点。

    除了查看跟踪外、还可以使用其他调试方法来确保器件进入定期广播模式、例如利用蓝牙监听器查看正在传输的数据包。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,

    除了哪一部分具体显示了数据信道传输之外、您对于解读这些波形是否有任何具体问题?

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我 不确定我是否对这一点持正确的怀疑态度、但我只是没有把握器件已正确配置为定期广播模式。 到目前为止、我还没有嗅探器来确认空中发生的情况。   

    该项目对低能耗有一些非常严格的要求、我希望确保在器件以定期广播模式运行时满足这些要求。 我认为、一旦我们开始看到电流波形中的数据通道传输峰值、平均电流和能耗值也会增加、这是我的主要问题。  

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,  

    我可以在周末之后使用监听器来验证器件是否正确配置。 如果您与我共享您的最新项目文件、我将处理此问题并尽快与您联系。

    我知道您希望尽可能降低功耗、以便在我们了解器件正常工作后、我们还可以努力更大限度地降低器件的能耗。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    非常感谢您的持续支持。  

     e2e.ti.com/.../7532.simple_5F00_peripheral_5F00_LP_5F00_CC2652R7_5F00_tirtos7.zip

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit,

    感谢您分享您的项目! 我们会尽快回复您。  

    同样、请随时向我通报进展情况。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    希望您做得好。 我将帮助您取得进步。 请给我留出一天时间跟进此问题、并对提供的图像进行测试。 对于由此可能造成的任何不便、我深表歉意。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    我快速嗅探器日志、其中确实显示了通过无线电传播的定期广告:

    我还附上了记录: e2e.ti.com/.../PeriodicAdvertising.btt

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的更新。 我已经离开办公室几周了,我会仔细检查细节,让你知道,如果我有更多的疑虑。

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    不用担心! 欢迎回来。 如果您有任何进一步的问题或任何我可以帮助的事情、请告诉我。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我正在努力打开附加的 periodicAdvertising BTT 文件。 您所使用的监听器器件软件是否具有.BTT 扩展?  

    从随附的图像中、我可以确信定期广告功能按预期运行、但我仍对下图中以黑色框突出显示的日志感到好奇。 ADV_EXT_IND 数据包旁边的地址与分配的器件地址不同。  

      

    此外 Jan、是否可以安全地 得出结论、为定期广播器生成的当前读数是正确的?

    谢谢。

    加尔维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    不用担心! .BTT 文件扩展名用于 Ellisys 数据包 分析器软件。 此软件可从 Ellisys 网站下载。 您应该能够下载软件并打开自己的文件。 读数看起来是正确的。 我不确定不同地址可能是什么、但这可能是扫描响应及其寻址扫描仪地址。

    此致、

    1月