This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:CC2652RSIP 1.8V 电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1342805/cc2652rsip-cc2652rsip-1-8-v-power

器件型号:CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件: CC2652RB

大家好、

我想确认 CC2652RSIP 和 CC2651RSIPA 是否能由1.8V 电源供电。 当前使用的是 CC2652RB、其具有在1.8V 输入下运行的外部稳压器模式规格、如下表所示。

CC2652RSIP 和 CC2651RSIPA 均未采用如下所示的相同规格、但我的理解是、这些器件是相似/相同的内核。

能否用1.8V 电源为两者供电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    这两个器件都没有像 CC2652RB 那样用于 VDDR 的单独引脚。 DCDC 电路(电感器和电容器)已内置在 SIP 封装中、因为封装没有引脚为 VDDR 电压供电 外部稳压器模式与设计无关。 只需要一个电源(VDDS)、如上图所示、它的电压范围为1.8V 至3.8V。

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    感谢您的澄清。 但是、如果最小值为1.8V、这是否意味着输入电源必须始终高于1.8V? 是否可以使用1.8V 电源为器件供电、该电源电压可能会降至1.8V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    欠压检测(BOD)将在1.75V (下降)时跳闸、因此电源必须保持在1.75V 以上、否则会发生复位。

    杰克