This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:禁用广播会增加功耗为什么?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1341921/cc2340r5-disabling-the-advertisement-increases-the-power-consumption-why

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ETENERGYTRACE

我希望在禁用广播的情况下、理想情况下 功耗应该会降低、但更确切地说、功耗会增加近13倍。  

如果始终启用 BLE 广播、则- 0.1 mA  

如果 在 - 1.2 mA 周围始终禁用 BLE 广播  

关于

伊兰   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 此行为是在定制板还是 LaunchPad 中观察到的? 似乎你在使用 based_ble 项目。 是否对项目进行了任何修改(除了注释掉广播起始代码)?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  LaunchPad 中会观察到此行为。 我添加了广播启用代码的注释、转而将广播停止 API 称为。 这是唯一的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 您能否共享测量设置? 要使用 LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5通过 EnergyTrace 准确测量功率、应执行以下几个步骤:

    1.拔下 LED 跳线

    2.断开 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC2340R5的连接

    3.使用跳线在 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC2340R5之间连接3.3V、GND 和 NRESET

    4.独立运行 EnergyTrace

    您能否确认这是所使用的设置? 如果可能、您还能分享设置的图片吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我遵循了您提到的功率测量说明、由于前面提到的原因、我能够看到预期的电流消耗   

    伊兰