您好!
我将尝试在 2476Mhz 下检测载波。
我正在使用代码示例"based_ble"、我使用 clockP 创建了一个周期性事件处理程序、并尝试每5秒对载波进行一次采样。
-我调用函数 HCI_EXT_ModemTestRxCmd 并将参数设置为37 (2402 +(37 * 2))= 2476Mhz。
-我添加一个延迟使用循环或使用 usleep (我尝试了两个)。 我 通过添加 "__attribute__(optnone)"禁用了此函数中的优化
-延迟之后,我使用函数 HCI_ReadRssiCmd ()读取 RSSI。
RSSI 返回一直为0。 我尝试了不同的频率且都相同、我还在代码的开头添加了一个命令来增加 RX 增益 、但它没有帮助(HCI_EXT_SetRxGainCmd (HCI_EXT_RX_GAIN_HIGH);)
CW 发生器运行正常、正在以2476Mhz 生成连续 CW、并已对其进行测试。

您能告诉我需要做什么才能使它正常工作吗?
谢谢。
Haithem、