This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:Eddystone 调制开/关手动

Guru**** 1860080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1341681/cc2640r2f-eddystone-modulation-on-off-manual

器件型号:CC2640R2F
大家好、我有一个问题。 我正在使用 CC2640R2F eddystone。 调制是否可以打开/关闭? 如果是、是否有参考资料? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下什么是调制开/关吗? 您是指频率吗? 您是要打开还是关闭蓝牙?

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所需要的就是频率开/关。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 是的、可以在运行时禁用和启用广播。

    此致、

    1月