This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:在 CC2640上运行 CC2640R2F LaunchPad 衍生代码

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BLE-STACK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1339299/cc2640-running-cc2640r2f-launchpad-derivated-code-on-cc2640

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: BLE-STACK

我有一个 采用 CC2640F128 (不是 R2)的定制电路板。

我一开始使用的是 CC2640R2F Launchpad 的 BLE (显然不是 BLE5)简单外设代码、该代码可以在 SimpleLink CC2640R2 5.3版中找到。 我做了一些与芯片器件型号无关的定制和改编工作。 我在 CC2640F128芯片上运行代码、但 代码不会在芯片上引导。 我没有轻松曝光 JTAG、因此我暂时不知道问题出在哪里。

从一般理论角度而言、在 CC2640F 上运行 BLE CC2640R2F 是否存在任何问题? 我找不到任何  SimpleLink CC2640F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregoire、

    感谢您的联系。

    CC2640R2F 是 CC2640F128 MCU 的 ROM 升级版。 CC2640R2F 包含用于4.2蓝牙低耗能外设器件所需的大部分蓝牙低耗能堆栈软件、以及 ROM 中的关键 TI-RTOS 组件。 CC2640F128器件要求将多个此类软件模块放到闪存中。 这将为其他应用释放 CC2640R2F 上的可用闪存(硬件从 CC2640F128迁移到 CC2640R2F)。

    您是否正在使用定制 PCB? 您是否成功运行了任何其他程序? 我们提供 BLE-STACK-2-X - BLE-STACK - V2.2 (支持 CC2640)

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和帮助。 但你不是真的回答我的问题!

    也许我要重新表述一下:如果我 在具有 CC2640R2F128的定制 PCB 上成功运行 BLE 4.2应用+库、然后使用 CC2640F128代替芯片、而不做任何更改、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregoire、

    对于我看到的内容、一个芯片运行 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK (CC2640R2F128)和另一个 BLE-STACK-2-X (CC2640)。

    因此、我建议对最旧的器件(BLE-STACK-2-X)使用更新最多的 SDK。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我重新表述:如果我使用 在带有 CC2640R2F128的定制 PCB 上成功运行的 BLE 4.2应用+库,并使用 CC2640F128替换芯片而不做任何其他更改,它是否可以起作用?

    不管用。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法。 您能分享更多信息为什么? 是因为库/堆栈如此不同吗? 或者这是否仅仅是编译期间诸如芯片目标之类的一些要更改的参数? 我正在获取具有相同封装的 CC2640R2F、以便我可以通过比较进行交换和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾就职于 CC2640和 CC2640R2F、 TI David 已经解释了详细信息。  

    您是从错误的方向开始的。 如果您的定制板是 CC2640、则需要使用 BLE Stack 2-X。 链接、该链接由 TI David 在上方提供。

    -克尔