请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC2651R3SIPA 主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPA
如果我们使用 HCI 接口、如何在 CMCU (S32K344)中与 OS 搭配使用?
如果我们使用 AT 命令、应该使用哪个库/stack?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我们使用 HCI 接口、如何在 CMCU (S32K344)中与 OS 搭配使用?
如果我们使用 AT 命令、应该使用哪个库/stack?
您好、Mohit、
您能否详细介绍您正在努力实现的目标? 这适用于 cc2651R3SIPA 器件吗?
可以使用 BTool 测试器件(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1338793/cc2651r3-hci-testing-tool)?
Br、
大卫。
您好、Mohit、
您可以使用 FLASH HOST_TEST 程序(可在此处找到: \examples\rtos\LP_CC2651R3SIPA\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex)、从而使用 BTool 从 PC 控制 HCI 命令并将其发送到 s32K344。
我们没有包含 AT 蓝牙命令的软件示例。 但我们提供了接受 HCI 命令的 Host Test 示例。
Br、
大卫。